This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:如何定义TPA3221 OLP/OCP函数

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766792/tpa3221-how-about-the-tpa3221-olp-ocp-function-define

部件号:TPA3221

您好,先生

我使用TPA3221作为驱动器100W输出的反相器


1.数据表显示100W输出,即峰值功率还是平均功率?


2.使用单通道输入时,TPA3221可以驱动260W (监控输入功率*输入电流) ,但使用双通道时,功率仅为390W,然后是IC保护


  一个或两个通道输入中的OCP规则如何?


 能否告诉我OLP ,OCP保护规则?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:
    让我们从您提出的两点开始:

    1.这是BTL模式的10 % THD级别的功率。
    2. IC Protected是什么意思? 您是否看到过热事件发生?

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert

    请问TPA3221的最大功率输出能力是多少?
    单输出,双输出额定功率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    "最大功率输出"定义涉及多个因素。 在BTL模式下,设备可以输出105W至4欧姆负载(10 % THD),但不能持续输出该功率级别。

    此致,
    Robert Clifton