This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100:同步多个音频DAC

Guru**** 2514565 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, PCM5100, DAC8871, PCM1794A, PCM5122, PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766120/pcm5100-synchronization-of-multiple-audio-dacs

部件号:PCM5100
主题中讨论的其他部件:DAC8871PCM1794ADAC8.0501万PCM5122PCM1690

您好,

   请告知是否可以使多个PCM5100s在相位中工作,即输出为相位同步。 此外,单个设备的两个音频输出之间是否会有任何延迟?

这是否需要任何特殊的连接方式?  

我们计划向每个IC提供一个外部SCK,以便绕过内部PLL。 这是否更好地实现我们的目标?

期待您的意见,

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SM,您好!

    让多个PCM5100A设备共享LRCK,SCK将保持输出相位,前提是数据源也提供相位数据。 由于初始化时间,输出可能出现相位外,但预计不会超过一个采样时间的~50 %。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    感谢您的回复。 请您就以下事项提供意见:
    1)替代方法(多个发援会产出)
    2)确保每次输出都处于相位状态(或至少能够通过某些寄存器检测到输出,然后重置或重新编程设备)。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SM,您好!

    我们无法保证多台PCM5100在少于一个采样时间(1/FS)的分辨率下实现相位同步。

    您可以考虑允许外部数字滤波器的器件,在该器件中您可以控制滤波器输出(PCM1791,PCM1794A),也可以考虑精密DAC,但这可能取决于您的应用(DAC8871,DAC8.0501万)。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

          感谢您的反馈。 我忘了说我需要至少250kSPS的采样率。 在这种情况下,我可以选择哪种设备?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SM,您好!

    PCM1794A和PCM1791在外部滤波器模式下可支持250kSPS。 DAC8871和DAC8.0501万也可以支持该速率。 PCM5100不支持该速率,但PCM5122可以手动配置时钟树。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

          非常感谢。 总之,可以使多个PCM1794A同步工作,换言之,输出将处于相位状态。  

            是否有TI的音频编解码器可供我们使用,以确保样品级别同步?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    我们是否可以使用PCM1690来实现相位同步输出?
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,PCM1690将被同步,但它也限制为192ksps输入。