This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:FSW=1MHz时的特性

Guru**** 2508315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/768576/tpa3128d2-characteristics-at-fsw-1mhz

部件号:TPA3128D2

您好,

我的客户正在考虑使用 TPA3128D2,并且要求以下特性:FSW=1MHz (400kHz~1MHz),增益=20dB,BTL,Pvcc=AVCC=24V,RL=8Ω Ω

・谐波失真与频率、谐波失真与输出功率

・功率效率与输出功率

・电源纹波抑制比与频率

如果您有,您能否提供这些数据?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuramochi,

    由于农历新年假期,无法进行基准测试。 但是,我发现了一些相关的验证数据:

    测试条件:FSW = 1.2MHz,增益= 20dB,BTL,PVCC=AVCC=24V,R = 4欧姆。

    THD与频率:

    THD与输出功率:

    效率是~75 %。 未找到PSRR数据。

    RDGS,
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew San,

    感谢你的帮助。
    您能否在新年假期后提供其余数据?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew San,

    这种情况如何?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi,

    让我们使用电子邮件来跟踪所需的测试数据。

    RDGS,
    Matthew