This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:主要和次要数字音频接口选择

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TSC2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/777155/tlv320aic3100-primary-and-secondary-digital-audio-interface-selection

部件号:TLV320AIC3100
主题: TSC2117中讨论的其他部件

在数据表中,有一个主要和次要数字音频接口的说明:

TLV320AIC3100上的音频串行接口具有广泛的I/O控制,允许与进行通信
两个独立的音频数据处理器。 处理器可以与设备进行通信
时间。 "

老实说,描述一点也不清楚。 这是否是一个真正的选项?如何连接和使用这两个接口? 是否有使用两个接口的应用说明或参考设计?

谢谢!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    我认为这是一个数据表错误。 以下是数据表中的图表:

    有两个引脚可用于辅助音频处理器 :GPIO和SDOUT。  首先,无法从两个引脚获得4个输出, 其次 ,其中一个引脚是SDOUT, 这意味着主音频处理器将失去该功能,或者需要某种外部mux。  

    长话短说, 还有另一个TI器件,称为TSC2117,它是具有内置音频编解码器的触摸屏控制器。 TSC2117采用48引脚QFN封装。  TLV320AIC3100移除了触摸屏控制器部分,并将其重新封装为32引脚QFN。  

    以下是TSC2117中的相同图表:

    您可以看到,GPIO数量显著增加,SPI引脚可用于第二个音频端口。  

    此功能在我们的编解码器产品组合中非常常见, 但在这种情况下,我认为应该从数据表中删除或修改此部分。  我将在下一个数据表修订版中记录此操作。  

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,感谢您的清晰回答。 这说明了为什么IT无法理解如何使用此功能。

    此致,

    彼得