This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120A2作为线路驱动器? 而不是耳机放大器?

Guru**** 702840 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TPA6139A2, TPA6138A2, DRV612, DRV632, TPA6120A2, TPA6130A2, TPA6140A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/777265/tpa6120a2-tpa6120a2-as-a-line-driver-instead-of-headphone-amp

部件号:TPA6120A2
主题中讨论的其他部件:PCM5242TPA6139A2TPA6138A2DRV612DRV632, , TPA6130A2TPA6140A2
例如,此部分是否可以作为驱动接收器上的"线路输入"的"线路输出"? 我正在设计一个DAC (带有PCM5242),我希望能够驱动耳机,但我也希望确保它也可以连接到标准放大器系统(单端),而不会造成任何问题。 这是否是一个合适的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jay:

    您的输出要求是什么?
    也许TPA6138A2或TPA6139A2是更好的选择。 这些器件分别具有其线路驱动器versión DRV632和DRV612,并且还具有内部充电泵,可通过正电压供应产生负轨。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的及时回复。

    "您的输出要求是什么?"

    产品应连接两种设备之一。 1)线路接收器,如放大器或接收器。或2)耳机,如耳塞或DJ耳机。 在相同的输出中实现这两个目标是否有良好的折衷方案?

    也许 TPA6138A2 或 TPA6139A2 是更好的选择。 这些器件分别具有其线路驱动器versión DRV632 和 DRV612 ,并且还具有内部充电泵,可通过正电压供应产生负轨。

    我们从 PCM5242数据表中了解TPA6120A2,但我很高兴听到 TPA6138A2 或 TPA6139A2的相关信息。 虽然看起来不太硬,但我想知道 DRV632 和 DRV612 是否与 TPA6138A2 或 TPA6139A2引脚兼容

    再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay,

    是TPA6138A2和TPA6139A2引脚对引脚兼容DRV632和DRV612。
    这些器件的优点是可以通过单正极电源供电,而不是像TPA6120A2这样的双电源供电。
    虽然TPA6120A2的优点是它可以提供更高的电源电压,从而可以驱动更大的负载,而TPA6138/9可支持16至32欧姆负载。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还偶然发现了TPA6130A2。 这看起来是PCM5242的完美伴侣。 您同意吗?

    看起来 TPA6140A2也可用,但仅在 WCSP中可用。 从 TPA6130A2切换到 TPA6140A2是否有主要原因?

    再次感谢,您的回答有助于解决此问题。