This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:如何将差分输出音频信号连接到芯片

Guru**** 2982710 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766762/pcm2903c-how-to-connect-the-differential-output-audio-signal-to-the-chip

部件号:PCM2903C

您好,如何将差分输出音频信号连接到 PCM2903C? sch图片如下所示:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    欢迎参加e2e论坛!

    我只是想澄清这个问题,以确保我正确理解这个问题-

    您是否正在尝试将差分信号输入PCM2903A ADC输入? 如果我的理解不正确,请您澄清问题吗? 谢谢。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi

    是的,我想将 差分信号(左右 音频源)输入PCM2903C,然后从USB端口输出信号,所以我认为应该有 一个单端运算放大器,对吗?

    您是否可以推荐TI的多个芯片?