请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5782M 工具/软件:Linux
您好,先生
我不想回答下面的一个基本问题。
我想将TAS5782M与RaspberryPi Zero配合使用。
请 告诉我添加到设备树和引导时加载的过程。
在我的条件下,5782 m 是已编译且已正确手动加载(sudo insmod 5782 m 402.ko)。
巴西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.