This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1106:EAR输出信号电平规格不清楚

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770379/tlv320aic1106-ear-output-signal-level-specifications-are-unclear

部件号:TLV320AIC1106

我有数据表SLAS357−2001年12月,下面复制的接收增益和信号电平部分非常不清楚,自相矛盾。

该表说明它适用于压扩模式,但测试条件显示音量控制为-3 dB,即使音量控制的描述显示音量在压扩模式下固定为0 dB。

 

此外,该表说明了为过载信号电平指定的输出电平,对于ulaw PCM流,该电平为3.17 dBm0 (在参数列中近似值为3 dB)。 然而,测试条件表明,PCMI输入数据在从-1 dB到-4 dB的每个输出负载的不同级别,所有这些级别都不同于3 dB过载(或满刻度)级别。

  

我真的需要知道在编解码器的输入端,全尺寸3.17 dBm0 ulaw PCM流在耳朵上的输出信号电平是多少。 差速器输出的每侧都有大约60K的轻负载,因此负载不应该是问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis,

    我会研究一下这个问题,但使用类似这种旧设备,我可能无法找到清晰的分辨率。 这些设备的设计团队早已离开,设计文件已归档,测试/验证几乎在20年前完成。 TI继续将这些器件保留为“活动”状态,以便为客户提供传统设计目录。 我不建议将此用于新设计。

    对于新设计,我建议您使用TLV320AIC310x或TLV320AIC32xx设备。如果您需要PCM格式,LM4.9352万支持此格式以及u-law/A-law压扩。  

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要用于数字I/O的PCM流,我需要用于音频样本的uLaw编码。 我没有处理器来驱动I2C总线来配置像LM4.9352万这样的编解码器。 TLV320AIC1106确实提供了我需要的接口,但数据表文档不完整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    您是否为我提供了任何答案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dennis,

    很抱歉,我无法找到这些测试的任何测试/验证文档。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论如何,谢谢。