This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3001:217Hz噪声测试条件下的PSRR数据

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766955/tlv320adc3001-the-psrr-data-under-217hz-noise-test-condition

部件号:TLV320ADC3001

大家好,

我的客户正在评估 TLV320ADC3001。 在我们的数据表中,我们有234Hz和100mVpp测试条件下的PSRR测试数据。

但我的客户想知道我们是否在217Hz测试条件下有PSRR测试数据? 客户关注217Hz的原因是,当产品与信号站进行GSM通信时,217Hz是TDD噪音的出现点。

希望您能在测试数据方面有所帮助。 谢谢。

此致,

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    遗憾的是,我们没有客户要求的准确测试数据,数据表中已经包含了关于此设备PSRR的唯一可用信息。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师