This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:哪些其它音频ADC可以共享TDM总线?

Guru**** 2770605 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM1863, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/777376/pcm1865-what-other-audio-adcs-can-share-the-tdm-bus

部件号:PCM1865
主题中讨论的其他部件: PCM1863TLV320ADC3101

大家好,

我正在构建一个音频系统,需要对10个声道模拟音频进行采样,并在单个TDM总线上传输所有10个声道

我的系统目前有两个PCM1865 ADC,总共提供8个ADC信道。 PCM1865通过I2C配置。

我需要添加一个立体声ADC以获得额外的两个ADC信道。 我想使用PCM1863,因为它与PCM1865非常相似。 但是,整个PCM186X系列仅支持两个唯一的I2C地址,因此我无法在同一I2C总线上对两个PCM1865和一个PCM1863进行编程

我知道有很多方法可以使用PCM186X芯片上的地址选择引脚来解决有限数量的I2C地址,但是,这些方法会增加系统的成本和复杂性,而且我只有很少的GPIO可用。

下面是我的问题:

是否有人推荐满足以下标准的ADC?

  • 两个ADC通道
  • 可与PCM1865共享TDM接口
  • 可通过I2C编程
  • 不使用与PCM1865 (100.101万或100.1011万)相同的I2C地址

谢谢!

此致,

Shen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shen,您好!

    TLV320ADC3101符合您的标准。

    此致,
    -Steve Wilson