This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:扬声器开/关,带SPKVDD

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767217/tlv320dac3101-speaker-on-off-with-spkvdd

部件号:TLV320DAC3101

您好,团队,

对于e2e.ti.com/.../283.4363万,扬声器开/关的实际操作方法是始终提供SPKVDD (5.2 V)和AVDD (3.1 V),重复①⇒②⇒③。 这里有什么问题吗?

①扬声器播放顺序
·激活扬声器驱动程序LCH (第1页分辨率0x20 D7:0⇒1)
·扬声器输出LCH无静音(第1页res.0×2A D2:0→1)
·DAC LCH取消静音(第0页分辨率0×40 D3:1→0)

②声音播放

③扬声器暂停序列
·静音DAC LCH (第0页分辨率0×40 D3:0→1)
·扬声器输出LCH已静音(第1页分辨率0×2A D2:1→0)
·最终扬声器驱动器LCH (第1页分辨率0×20 D7:1→0)

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone San,

    对此不应该有任何顾虑。

    回放和暂停顺序正确。 我还验证了您在数据表和我们的评估模块上提到的寄存器值,并且所有这些值都是正确的。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.