This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:输入阻抗

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632, OPA1612, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774044/drv632-input-impedance

部件号:DRV632
主题中讨论的其他部分: OPA1612OPA1622

大家好,音频人员

客户询问DRV632的输入阻抗。 您能提供建议吗?

他正在寻找高输入阻抗线路驱动器,因为前一级(仪表前置放大器)具有100-500k Ω 输出阻抗。 如果DRV632不合适,请提出另一个建议。 首选>1Mohm输入阻抗。 谢谢

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelvin,

    DRV632的输入电阻范围不能达到该高电阻。 这可能会增加放大器的噪音。
    我需要查看其他放大器规格。 我会尽快提供一些建议。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开氏

    对于如此高的输入阻抗,我认为您需要寻找双极或FET输入放大器。 OPA1612和OPA1622是两个特色选项。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器