This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:均衡器序列

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767215/tlv320dac3101-eq-sequence

部件号:TLV320DAC3101

您好,团队,

客户按以下顺序设置EQ,某些EQ设置寄存器可能无法重写。 以下EQ设置顺序是否有问题? 是否还需要等待EQ设置完成?

① DAC静音
②DAC Ω 端接
③ EQ寄存器重写(第8页)
④DAC激活
⑤等待≧20毫秒
⑥DAC静音取消

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yone San,

    您提到的设置顺序是正确的。 以下是修改DAC EQ系数的正确步骤。

    数据表中的示例流程中显示了此顺序:

    请注意,延迟时间取决于采样率(如果FS = 32KHz,则为25ms;如果FS = 48kHz,则为20ms)。  

    此外,如果客户在设备通电或重置时正在配置EQ滤波器系数,他必须考虑在写入系数之前至少等待100us。 请查看下面的段落,了解更多详细信息。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.