This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:扬声器开/关序列

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766669/tlv320dac3101-speaker-on-off-sequence

部件号:TLV320DAC3101

您好,团队,

客户打算在播放扬声器和停止扬声器时将扬声器电源的通电和断电控制引入顺序。 更改此寄存器时,是否对其他块(寄存器)的状态有限制?

(例如,“DAC正在运行”)


当他们制作用于测试的软件时,在只读电阻器中进行了意外更改。
Page.0 0x27:0xA0 (通常为0x00)
Page.0 0x2C:0x08 (通常为0x00)
您能猜出上述现象是什么类型的问题吗?

此致,

Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yone San,

    建议不要在设备仍在工作时卸下电源。 建议的关机顺序如下所示:

    1-将输出驱动器静音。
    2-关闭输出驱动器。
    3-关闭DAC块。
    4-卸下电源设备。

    如果只拆除了SPKVDD,也存在漏电风险。 不得低于数据表中规定的AVDD电压水平。


    关于您关于Page 0/寄存器0x27和0x2C的问题,您提到的值与溢出标志和DRC信号阈值有关。

    这些标志通常在有裁剪信号时启用。 我建议将DAC静音或降低输入信号增益,以避免截取或溢出标志。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis,

    请告诉我打开/关闭PWM的推荐寄存器和顺序? 感谢您的支持!

    此致,
    Satoshi Yone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yone San,

    请查看以下脚本。 它包含如何关闭输出(耳机和扬声器)的示例。

    e2e.ti.com/.../Power_5F00_down_5F00_script.txt

    下面的脚本是开机顺序的示例。 请注意,这两个序列仅包含与DAC,耳机和D类驱动程序的静音和电源选项相关的寄存器。

    e2e.ti.com/.../Power_5F00_up_5F00_script.txt

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直很感谢你们的支持...

    此致,
    Satoshi Yone