This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:PBTL最大功率输出,用于4欧姆阻抗负载(数据表中未提供数据)

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, TPA3129D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772938/tpa3128d2-pbtl-max-power-output-for-4-ohm-impedance-load-no-data-given-in-datasheet

部件号:TPA3128D2
主题中讨论的其他部件: TPA3129D2

您好,

我正在尝试将 TPA3128D2或TPA3129D2与4欧姆阻抗的单个扬声器配合使用。

在数据表的6.3 部分中 ,为3128和3129分别提供了PBTL最小,1.6 ,2和3.2 的额定负载阻抗,4欧姆。  在6.7 部分中,有2和3欧姆阻抗的最大功率输出图表(分别见图20和图24),但不包括4欧姆阻抗。

问题:任何人是否可以向我提供一个额外的资源来显示PBTL在4欧姆阻抗上的最大功率输出,或者是否可以向我提供一种方法来粗略估计这些特性。

背景:

我需要一个高效的D类放大器来实现便携式电池供电的扬声器设计。

演讲者: Dayton Audio RS100-4  

- 4欧姆阻抗

- 30瓦RMS

-最大60瓦

- 87.5 dB @ 2.83V/2W (1 m)灵敏度

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    让我看看我们是否已经有您感兴趣的数据。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    您的PVDD电压是多少? 谢谢。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的PVDD电压将基于图表中的数据。 我的目标是获得大约50-60瓦的最大功率输出,以便与我的扬声器相匹配。 理论上,我可以提供12至24伏的PVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我花了一段时间才深入了解我们的数据服务器。 请参见下图。

    Andy