This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2013D1:是否需要增压组件?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766891/tpa2013d1-are-boost-components-needed

部件号:TPA2013D1

如果Vdd 由外部5伏电源供电,VccIN是否可以直接连接到Vdd,而不需要L1,R1,R2和肖特基二极管?

谢谢

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    欢迎使用e2e。
    是的,Vccin可以从外部提供。 您必须下拉/SDB才能禁用增强。 应满足数据表中的其余条件,以便设备可以正常运行。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器