This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1-Q1:7.7V D类放大器时的信号通道2W输出

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1, TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/776843/tpa3111d1-q1-signal-channel-2w-output-at-7-7v-class-d-amp

部件号:TPA3111D1-Q1
主题中讨论的其他部件:TPA3111D1TAS5411-Q1

大家好,

1.客户需要12.8V最大电源,2W输出(7.7V单通道D类放大器)。 该芯片还需要静音/SDZ (禁用)功能。 TPA3111D1是否符合所有这些要求? 还是推荐TPA3138这样的立体PA?

2.对于典型的功能。客户想要将电容器值降低到5.5uF,新一代是否需要更小的电容器? 什么定义 了PA所需的电容器值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    对于第一个问题,

    1.客户是否需要汽车设备? 应用程序是什么? 我看到你写的是TPA3111-Q1。 如果是,则TPA3111-Q1和TAS5411-Q1将是最佳选择。 如果否,则客户是否需要静音和HiZ?  如果需要两者,则TPA3138是正确的选择。 如果不需要两者,则TPA3111和TPA3138是正确的选择。

    2.电容器值取决于音频性能要求。 客户的音频性能要求是什么?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dylan,

    客户需要编目设备。 主要规格为:THD 3 % ,SNR 44dB,电源上的2.2 为3.3uF,完全为5.5uf。

    此应用需要非常严格的小电容器值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,

    根据当前信息,我有以下反馈:
    1. 44dB SNR对于TPA3111非常简单。此信息可在数据表噪声规格中找到。
    2. 3 % THD的2W非常简单。 我假设您正在使用8欧姆负载。此信息可在数据表THD与PO图解中找到。
    3.我们没有5.5uF PVDD电容器的数据。 建议您将EVM应用于客户进行测试。


    迪伦