主题中讨论的其他部件:PCM9211,TMS320C5535
您好,
我有一个简单的问题,这个编解码器是否可以有一个32位的字长度,采样率为192kHz?
我注意到,即使字长度为24位,我也违反了数据表中7.12 中规定的150ns的最小bck期限-但对于每个LRCK期限为64 bck时钟的24位来说,它工作正常。 24位字是我在192kHz时从ADC中得到的最多,即使字长度设置为32位(只需将0x00写入到第0页寄存器0x0B并验证值是否被写入)。 从技术上讲,后面的位是有空间的,但它没有任何时钟。 也许他们甚至不存在所使用的OSR?
此外,数据表中还提到,2通道ADC所需的最小时钟频率为128x, 但在下一页中,它建议使用192kHz的32倍比率(如果我将ADC设置为128x,它似乎会产生混乱的输出,但我的工作进展不够顺利,无法验证发生的情况)。 事实上,在48 kHz采样率后,它会不会一直保持在这个最小值。
我假设正在发生的是ADC中某个阶段的最大时钟速度(数据表中没有提到)(可能ADC的最大时钟为6.144MHz),但确认一下会很有用。