This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:SRC输出采样率的选择

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/776649/src4382-selection-of-src-output-sample-rate

部件号:SRC4382

你好。

我有一个简单的问题,我希望。

在SRC4382中,如何确定采样率转换器的输出采样率?

在数据表第33页上,此信号显示为INT_SYNC,但在其他地方未提及此信号是如何生成的。 它是否只是从所选源之一的帧时钟中拾取它来获取SRC输出?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    欢迎参加e2e论坛。

    输入-输出采样比率由SRC速率估计电路自动确定,数字重新采样器参数实时更新,无需编程。

    SRC从三个数据源中的一个接收数字音频输入:端口A,端口B或DIR,SRC的输出可能连接到端口A,端口B和/或DIT。 INT_SYNC来自输出端确定输出采样率的3个源之一。 当一个或两个采样速率发生变化时,设备中的伺服回路将进入快速模式操作。 当伺服回路在快速模式下稳定下来后,它将切换到慢速模式。 当输入和输出伺服回路都切换至慢速模式时,RDY输出(引脚15)被强制为低电平,表示SRC已完成速率估计过程。

    谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Ravi,非常感谢。
    我想这就是我对数据表的期望。 我想人们只需确保不会尝试将SRC输出发送到两个采样率不同的目标位置。

    此致,
    Tom。