This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557和TAS2560之间的差异

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764996/tas2557-difference-between-tas2557-and-tas2560

部件号:TAS2557
主题中讨论的其他部件: TAS2560

大家好,

TAS2560和TAS2557 (DSP除外)之间有何区别? 从数据表中,我了解到TAS2557在1 % THD+N N上具有稍高的输出功率,从4.2 V电源到4 Ω 负载。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    TAS2557通常是TAS2560的增强版本。 在TAS2557中,输出功率稍高,ICN更好。
    主要区别在于DSP。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    您是否有一些具体问题? 或者您是否需要此线程的进一步支持?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器