This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 耳机放大器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/763618/headphone-amplifier

主题中讨论的其他部件:TPA6132A2TLV320DAC3203

很棒

          我们是否有符合以下规格的耳机放大器解决方案? 谢谢你。  

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick,

    我推荐TPA6132A2,这是一款具有PoP抑制功能的立体声耳机放大器。

    请告诉我此设备是否适合您,或者您是否有其他要求。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    客户将使用I2S输入驱动耳机。 我们是否为耳机或其他更具成本效益的解决方案提供建议DAC + TPA6132A2? 谢谢你。

    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Patrick,

    如果您正在寻找具有数字输入的耳机放大器,我推荐TLV320DAC3203。 这是一个带有集成耳机放大器的音频DAC。 它适合客户需要的所有功能。

    请看一下,如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Luis



    客户认为TLV320DAC3203 THD+N最大值不能满足">=-75dB FS"规范。 您能否就此提供您的意见? 谢谢你。





    巴西

    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick,

    TLV320DAC3203的性能取决于器件设置。 请查看下面的图片。 它包含有关可达到THD + N -84dB的设备设置的详细信息。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.