This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:无法使用来自的I2C通信

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TAS2505EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/775074/tas2505evm-unable-to-use-i2c-communication-from

部件号:TAS2505EVM
主题中讨论的其他部件: TAS2505

我正在尝试使用 MCU开发板(nRF5.284万-DK)中的I2C与TAS2505EVM上的TAS2505通信。 问题是我没有得到回应(NAK)。

我是否必须执行某些操作来禁用 TAS2505EVM上的控制器/MCU (因此I2C线路可以"自由"地与外部MCU通信)? 请注意,我已经在 TAS2505EVM上设置了各种跳线,以选择I2C通信。

此外,我尝试通过 PC (这使D1和D2 LED亮起并允许我使用PC程序读取/写入各种设置)和电源适配器的USB为TAS2505EVM供电。 应通过哪种方式为其供电以允许外部 I2C通信?  

请注意,我只从外部MCU开发板(运行于3.3V)连接SCL,SDA和GND。 I2C频率为400k,地址为0x30。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sigurd,您好!

    欢迎使用e2e。
    遗憾的是,此EVM不是设计为与外部控制器进行通信。
    如果您只需要外部I2C通信,您可以从主板上移除U5,并使用W2和W3连接SCL/SDA。 通过执行此操作,上拉电阻器仍将存在。 如果您需要U5 (电平转换器),您可以留在电路板上,并切断来自U1的轨迹。
    如果您需要连接外部I2C和I2S源,我建议从主板上卸下U1和U2。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我开始怀疑。