This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:TLV320AIC3254:1152:提取到临时位置时出错

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773194/tlv320aic3256-tlv320aic3254-1152-error-extracting-to-the-temporary-location

部件号:TLV320AIC3256

我安装了setup_PurePath_Studio_Portable_Audio_miniDSP_v5.95_build1_rev3.5815万 但遇到错误,我尝试在不同的网络和不同的计算机上多次下载此软件,但无法正常工作。 请您给我另一个链接或镜像图像吗? 我的电子邮件地址是shimaolina@163.com。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    茂林市

    我已向您发送了下载PurePath Studio的专用链接。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否也将链接分享给我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tim,

    您的电子邮件地址与您的MyTI帐户关联?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:

    我的电子邮件是

    tim.steinberg@leesys.com

    提前非常感谢您的支持:)