This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:在更高频率下中断声音

Guru**** 2504855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765106/tpa3110d2-sound-cut-out-at-higher-frequency

部件号:TPA3110D2

尊敬的先生:

在我们的电路中,我们连接 了用于音频放大 器至(/故障)输出的关闭逻辑(/SD)输入,以 设置为自动恢复,但是声音在较高频率下会中断(可能是由于输出激活故障信号短路导致过电流),这是可以察觉的。 我们赞赏任何关于减少这种延迟的建议(从而减少声音中断)。

谢谢!

CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cy,

    当声音中断时,您是否看到/FAULT针脚切换?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    是的,我看到/故障针脚切换。

    谢谢!
    CY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PVDD电压和扬声器阻抗是多少?

    尝试较低的增益设置。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    PVDD为12V

    我们有两个8欧姆并行扬声器,因此扬声器阻抗为4欧姆。

    "尝试较低的增益设置" ,请详细说明。

    谢谢!

    CY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我们的当前增益设置为26 dB。 我们可以尝试20dB,但我想了解您的解释。

    谢谢!

    CY