This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:时钟问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766216/tlv320adc3101-clock-questions

部件号:TLV320ADC3101

您好,

我将TLV320ADC3101作为从芯片,这里有一些 问题需要您的帮助。

1.同步时是否需要MCLK和BCLK (用于PLLCLK_In)?

2. BCLK和MCLK是否需要同步?

3. PLL支持将MCLK固定在512 kHz到50 MHz之间,约为24 MHz?

4. DMCLK/GPIO2引脚显示它用于PLL时钟输入,这意味着如果我还需要DMIC,我不能使用PLL? 但是MCLK后面有一个音频时钟生成PLL,那么哪个是PLL的时钟输入?

5.如果我使用BCLK作为PLLCLK_In,我还需要MCLK吗? 我可以接地还是断开MCLK?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Fish,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注!

    ADC3101需要一个系统时钟来运行所有内部时钟,以便正常运行,此系统时钟可从MCLK或BCLK生成。 如果用于生成所有内部时钟的时钟没有标准音频频率(12.288MHz或24.576MHz)或相对低频(如3.072MHz),则建议使用PLL。 您可以选择在从属模式下使用哪个时钟作为PLL的输入,请考虑应始终提供BLCK,即使选择MCLK作为系统时钟的输入。

    强烈建议同步MCLK和BCLK。 通常,BCLK应从系统中的通用音频MCLK生成。

     数据表中的规格是一个范围,因此PLL输入支持512KHz到50MHz之间的频率。

    DMCLK/GPIO是一个多功能引脚,也可用作PLL输入,但对于典型应用,PLL可以使用MCLK或BCLK,允许将GPIO引脚用于DMIC时钟。

    如果BCLK用作PLL输入,MCLK可以保持浮动。  

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师