This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:SRC4382EVM -驱动程序和软件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766207/src4382-src4382evm---drivers-and-software

部件号:SRC4382

您好,

我有用于SRC4382的EVM,但我没有包含驱动程序和软件的CD (它在大学中,有人丢失了)。 我尝试了使用AIC3254 CS软件来稳定通信(我看到某个地方可以工作)并将所有跳线设置为I2C通信,但PC没有注意到连接的设备。 我认为应该有一些USB驱动程序才能正常工作。

在哪里可以下载软件? 我希望它可以使用,因为我需要尽快使它工作。

谢谢!
尼科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nico,

    欢迎参加e2e论坛!

    就SRC4382 EVM支持内容而言,我们具有通用GUI,能够发送I2C命令来配置器件和一些示例脚本。 目前,我们不提供此设备系列的任何驱动程序支持。  

    如果您对CD内容感兴趣,我可以上传同样的内容并向您发送Box链接。 如果您对此感兴趣,请告诉我。 谢谢。


    此致,
    Ravi