This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:CISPPRE25 EMI

Guru**** 2533130 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1, TAS5720L, TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773192/tas5720a-q1-cispre25-emi

部件号:TAS5720A-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS5720L

你好

我们的客户要求展示TAS5720A-Q1 EVM的CISPRE25 EMI特性。

您能否透露您的测量数据?

 

BTW,TAS5720A-Q1 EVM产品页面与TAS5760EVM用户指南的链接错误。

http://www.ti.com/tool/TAS5720A-Q1EVM?keyMatch=tas5720A&tisearch=Search-EN-Everything</s>5720

 您能否向我们提供 TAS5720A-Q1 EVM 用户指南? 我希望有EMI测量数据。  

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好moki,

    TAS5720A-Q1是PE版本TAS5720的合格器件,我们目前尚未准备好汽车EMC测试报告。 我们可以安排测试,但需要一些时间。 客户希望报告准备就绪时,您可以告诉我们吗?

    TAS5720和TAS5760共享相同的EVM,因此用户指南是正确的。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan-San,

    感谢您的及时回复。

    1通道TAS5720L EVM和TAS5720M EVM是独立评估板,其填充TAS1020,无需PPCMB连接。

    但是TAS5720A-Q1 EVM是基于PPCMB的评估板,甚至可重复使用2ch TAS5760x PPC3插件文件。

    让我详细了解一下我们很快收到实际EVM时的功能。

     

    关于业务计划,我们的TI当地销售团队将单独与您的PL团队联系。

     

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大内山

    是的,TAS5720L和M是独立的EVM,而TAS5720A-Q1需要PPCMB。

    我们正在离线沟通业务计划。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦-桑,

    感谢您的支持,我将关闭此线程。  

    此致,

    Mochizuki