This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A225E:功率损耗估计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A225E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766228/ts3a225e-power-loss-estimation

部件号:TS3A225E

您好,

如何估算TS3A225E的功耗?

您是否可以提供一个公式,根据给定应用的电源电压和电流来计算估计的功耗?

我想将其用于热估算。

谢谢你

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin,

    功耗公式有两个部分。

    1)连接至IC的电源(Vdd和IDD)

    2) 通过每个开关的功率=(I^2)(R)。  在这种情况下 ,有两 个开关,一个用于麦克风, 另一个用于接地。

    Pmax =(Vddmax)(Iddmax)+[(Imic)^2 (Ron)]+[(Ignd)^2 (Ron)]  

    Pmax =(4.5V)(10uA)+[(Imic)^2 (10欧姆)]+[(Ignd)^2 (0.1 欧姆)]

    谢谢!

    亚当