This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:为ADC3101偏置设置请求常规3.5 mm 麦克风输入偏置

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765319/tlv320adc3100-asking-for-the-general-3-5mm-mic-input-bias-for-adc3101-bias-setting

部件号:TLV320ADC3100

大家好,

客户正在设计带有模拟麦克风应用的ADC3100。
麦克风将来自3.5 mm 连接器。最终用户可以但3.5 mm 麦克风作为输入。在这种情况下,ADC3101的建议麦克风偏置设置是什么?


巴西,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott,

    很抱歉耽误你的时间。 请您提供有关此问题的更多信息吗? 这是否与麦克风和ADC之间的机械连接有关? 对于典型的3.5 mm 插头MIC连接,使用TS连接器(尖端,套管),其中尖端连接到麦克风,套管连接到GND。 从ADC的角度来看,尖端应连接到麦克风输入和微偏电阻器。

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师