This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:可以禁用直流扬声器保护

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760626/tpa3255-possible-to-disable-dc-speaker-protect

部件号:TPA3255

您好,

是否可以在PBTL模式下禁用DE直流扬声器保护?

(我希望使用TPA3255将线圈从直流驱动至1kHz)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mederic,您好!
    我们正在对此进行调查,并将在不久后回复您。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mederic,您好!

    对于启用直流扬声器保护的任何模式,都不能将其关闭。

    Justin