This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M I2S时钟上升/下降边缘时间要求的问题

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/776489/tas5805m-questions-for-tas5805m-i2s-clock-rising-falling-edge-time-requirements

部件号:TAS5805M
主题中讨论的其他部件: TAS5751MTAS5805

各位专家,您好!

如您所知,我们对TAS57xx音频放大器中的I2S时钟(MCLK/BCLK/LRCLK)上升/下降边缘时间有要求,但我们在数据表中没有看到对TAS5805M的类似要求,您是否可以帮助检查对此的要求?

TAS5751M的I2S时钟上升/下降边缘时间要求:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Jacky,与系统沟通过。TAS5805没有特定要求。它对TR/TF不敏感。
    如果您需要一些指导,下面是一些以前的做法:
    根据我们的经验,TR/TF建议低于10 % TmTmclk/Tlrclk/TBCLK。

    此外,如果他们担心I2S信号完整性问题,请参考以下建议:
    1. 建议I²S Ω 信号的路由尽可能短,周围环绕地面,不使用或很少使用。
    2. 阻抗匹配对于I²S Ω 线路非常重要,在设计时应小心以避免出现问题。 通常,I²S Ω 时钟迹线应保持约50Ω Ω 的阻抗。
    3. 可选地,建议所有I²S Ω 线路使用RC网络(40-50Ohm电阻器+10pF电容)

    此致
    Linda