This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:TPA3138 UV

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/772929/tpa3138d2-tpa3138-uv

部件号:TPA3138D2

您好,

我想使用TPA3138,

我在数据表中发现,  

为什么在BD模式下,UV是7.5V?

在1SPW模式下,UV是3.5V?

PVCC低电平时,BD模式中是否有任何错误?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jiciwi,

    1SPW专为低功耗应用而设计,它要求IT支持较低的PVDD电压。 因此,我们将UV设计为3.5V。 在BD模式下,它一般设计为7.5V UV。 此功能没有错误。

    如果您对此功能有任何疑虑,请根据您的申请提供更多详细信息。 我们将支持解释更多内容。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为在BD模式下,它也可以在低PVCC模式下工作。 我只想知道为什么设计这个? 例如,TPA3118,它支持低PVCC中的两种模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jiciwi,

    是的,它可以设计为实现这一目标。 但考虑到业务问题,它最终被定义为这样。 我会向我们的系统工程师提供您对下一代产品的建议。

    感谢您的建议!

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!