This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:MLCK处于从属模式且兼容I2S

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766129/tlv320dac3203-mlck-in-slave-mode-and-i2s-compatibility

部件号:TLV320DAC3203
主题中讨论的其他部件:TAS5825M

您好,

我们正在考虑在设计中使用此DAC。 在共享相同I2S总线(相同音频通道)的同一板上,将有另一个放大器TAS5825M与此一起使用。

TAS5825M不需要MLCK进行同步,而MCLK可用于 TLV320DAC3203。 我知道 TLV320DAC3203可以通过bck同步时钟。 我的问题是,在从属模式下同步是否兼容?

-电子豪威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TeeHowe,

    你是对的。 同步在从属模式下兼容。

    TLV320DAC3203具有强大而灵活的时钟方案,允许将多路输入用作主时钟或系统时钟。 此外,它还具有可编程PLL,允许以多个频率生成采样速率或外部时钟。 如果您不需要MCLK或不支持MCLK,您可以将BCLK用作系统时钟。 它不会影响I2S线路上的功能。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.