This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M保持脱机状态

Guru**** 2462580 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5754M, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765891/tas5825m-tas5825m-stays-offline

部件号:TAS5825M
主题中讨论的其他部件: TAS5754M

我刚刚收到TAS5825M EVM。  我将EVM连接到PPCMB,之前我成功地将其用于TAS5754M (PPC2)

我安装了PPC3,安装了TAS5825M应用程序,为EVM通电,LED亮起,然后连接USB。

PC将EVM识别为音频输出,我可以使用Arduino在I2C总线上找到放大器,但无法将PPC3连接到EVM。 TAS5825M保持离线状态,并且没有手动连接按钮。

已尝试重新启动PC,重新安装PPC3和应用程序,但没有任何效果。

这是否存在向后兼容性问题? 是否有更新版本的PPCMB?

我是否需要将其发回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我展示您现在拥有的PPCMB的图片?

    请参阅《TAS5825MEVM用户指南》(www.ti.com/.../slau749.pdf)。 确保您可以看到名为“USB-AudioEVM”的设备出现在“声音,视频和游戏控制器”下,如用户指南中的图2所示。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    计算机已识别PPCMB,但无法正常工作。 很奇怪。

    我从USB端口切换了,现在它工作了..... 可能是某些驱动程序问题。
    EVM连接并在'Wrong hardware ID'(硬件ID错误)旁边执行所有检查。

    感谢您的帮助。