This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760LD:TAS5760LD:请求TAS5760LD PBTL输出极性设置

Guru**** 2503005 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760LD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759998/tas5760ld-tas5760ld-asking-for-the-tas5760ld-pbtl-output-polarity-setting

部件号:TAS5760LD


大家好,
客户使用TAS5760LD PBTL单色应用。 您能告诉您如何更改输出极性吗?


巴西,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    我们正在对此进行调查,稍后将与您进行讨论。 由于假期原因,我们的回复可能会延迟,感谢您的耐心等待!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    谢谢。
    在下星期一客户更改原理图和布局之前,我们可能需要此信息。
    请帮助解决此问题。

    巴西,
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    改变输出极性是什么意思? 如您所知,在PBTL模式中,正极和负极引脚是相对的。
    您能否更清楚地澄清?

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alix,您好!
    请参阅此帖子。 端口B为正极,端口A为负极。
    e2e.ti.com/.../55.5583万

    巴西,
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    根据我的知识,我们不能扭转这种局面。 为什么必须使极性反转? 我无法理解。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alix,您好!
    这适用于杜比效果。极性将影响声音效果。

    巴西,
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    然后,对于这个问题,如果需要,我们可以进一步离线讨论。
    我要结束这一线程。

    此致。
    Alix Wan。