This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1EVM:故障振荡

Guru**** 2643975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764032/tpa3112d1evm-fault-oscillating

部件号:TPA3112D1EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3112D1

大家好,

昨天我收到了TPA3112D1 EVM。 很遗憾,我无法让它发挥作用。 我为其供电(24V直流)并观察到以下情况:

  • 当输出或输入上没有连接时, 故障线路为高电平。
  • 输出电压约为12伏,输出电压约为12伏
  • 通过RCA插孔连接音频源(电话播放音乐)时,故障线会变低一段时间,然后尝试变高,但不成功(循环重复)。
  • 当我在没有音频源的情况下插入RCA插孔时,故障线开始振荡,如下所述。

我没有连接负载,所有跳线都作为库存配置安装(我没有做任何更改)。

我检查了针脚上的电压-似乎正常。  已检查是否与GND短路,一切看起来都正常。

  • 高于 360K时,阻抗输出+至接地
  • 高于 360K时的阻抗输出至接地
  • 阻抗输出+至输出-高于650K。

有什么想法我可以做些什么来实现这一点?

谢谢!

Brian Angiel

 

我昨天收到了EVM。  很遗憾,我无法上班。   我为其供电(24V DC),并观察到以下情况:
 
  • 当输出或输入上没有连接时, 故障线路为高电平。
  • 输出电压约为12伏,输出电压约为12伏(如预期)。
  • 通过RCA插孔连接音频源(播放音乐的手机)时,故障线会变低一段时间,然后尝试变高,但未成功(循环重复)。
 
我检查了针脚上的电压-似乎正常。  已检查是否与GND短路,一切看起来都正常。
  • 超过 360K时,Impeadance OUT+至GND
  • 不可抗性输出至高于 360K的GND
  • 从外到外-超过650K。

 

有什么想法我可以做些什么来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    很抱歉耽误你的时间。 您是否可以让客户通过参阅 www.ti.com/.../slou272a.pdf来设置EVM板(跳线等)

    此外,故障针脚的循环重复表示发生了某些故障。 请检查来源,EVM逐步设置。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    由于我正在离线支持您,我将关闭此线程。

    此致,
    Alix Wan。