This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:OPA1678

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765659/opa1678-opa1678

部件号:OPA1678

我把它作为你的方法,但它不能满足我们 的功能。

您的回答如下 :

'为U2添加一个电源去耦帽,将L5和L2替换为短路,并消除电路输出和VCC之间的短路。 拆下C6并更换为电阻。

R6在您的赛道中扮演什么角色? 当连接驻极体麦克风时,不需要此电阻。 查看数据表的图39。 也要拆下C10。

凯"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户589.6542万:

    您遇到的问题是由于C3将OPA1678输出短路到音频频率的正极电源而引起的。 为帮助解决此问题,在L5和U1引脚2之间添加600Ω Ω 的串联电阻,然后添加2.2µF Ω 去耦电容器,从Vcc到GND:    

    这应提供以下频率响应:

    732Hz和71.1kHz时频率为-3dB。