This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.9251万:输入范围

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/775003/lm49251-input-range

部件号:LM4.9251万

大家好,

请问LM4.9251万的输入范围是多少? 通常,放大器会引入输入动态范围,主要为1Vrms或0.7Vrms,但我无法在LM4.9251万数据表中找到此数据,您可以帮助提供吗? 非常感谢!

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wiky:

    令人难以置信的是,数据表中完全没有这些重要数据!!

    最后,数据表的图58可以帮助...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wiky:

    很抱歉,本设备文档中缺少相关信息。 遗憾的是,这是一个旧设备,因此可能无法获得其他信息;目前我无法访问此设备的评估模块以提供基准测试值。
    正如Kai所建议的,数据表中的数字(如58和59)可以提供输入与输出的概念。 此外,根据增益设置,输出限制(如果使用)和THD+N与输出,输入动态范围可以粗略估计。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器