This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:附加充油泵负载

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765981/pcm5242-additional-charge-pump-load

部件号:PCM5242
主题中讨论的其他部件: TPS6.5135万, LM2776

您好,我能从Vneg引脚PCM5242获得少量mA电流来为2个运算放大器供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marcin:

    不幸的不是。 PCM5242只能支持足够的输出电流及其最小负载阻抗(5kΩ Ω)。 我建议使用外部充电泵或SMPS,例如TPS6.5135万或LM2776。

    谢谢!
    保罗