This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:小增益设置理念

Guru**** 2515455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/775018/tpa6211a1-idea-for-small-gain-setting

部件号:TPA6211A1

客户想要无限设置小增益设置。

⇒μ V的请求接近0伏 如果可能为0伏/V,则这些设置是最佳设置。  

我认为有一个想法是RI设置大大增加电阻值,例如大于1MΩ Ω。

这种想法是否没问题?

如果还有其他好主意,请告诉我。  

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    如您所指出的,降低增益的唯一方法是增加Ri。
    他们为什么需要这种收益?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器