This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:声音中断

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/761712/tpa3251-sound-is-interrupted

部件号:TPA3251

单端音频信号由差分放大器的反相信号以及分别输入到输入A和输入B的输入组成,用于输出音频信号。
输出信号通过变压器通过去耦电容器连接到扬声器。

PVDD正在提供24V电源。
如果耦合电容器的容量增加,扬声器的声音将中断。
当声音中断时,故障信号降至"低"。
这是否意味着它过电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ozawa-san,
    请您分享您的SCH,它有助于我们的调试工作。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I连接SCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,User588.6159万:

    这听起来似乎是一个OC功能,但最简单的判断是查看故障和CLING_OTW引脚,它们在故障时的组合将告诉您故障的原因。 数据表9.3 1部分中的表2显示了错误代码。  

    还建议通过电容器将C/D输入端接地,并且C/D输出端至少安装BST盖。 您也可以使用预滤器PBTL设置在PBTL模式下使用设备。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Justin,您好!

    感谢您的回答。
    如果电容器容量增加,则短路保护将起作用,但这不会使此电路无法再增加声压吗? 输出限制是多少?

    如果我希望此输入信号的输出电平稍高,该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您在谈论输出上的Sereies电容器吗? 此电容器的大小应仅影响高通角。 如果您尝试输出的音频低于高通的光纤通道,则电容器的大小将影响振幅。

    设备关闭时,您正在播放什么负载和频率?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    它是语音指引和报警声。
    假设40 Hz至200 kHz。
    kΩ 变压器,我们考虑的是扬声器1 W (10 μ m)等,并联连接,最大负载为40 W
    由于所需的声压不足,我们正在考虑增大声压。


    此外,21引脚始终为低输出。 是否有任何原因? 我认为这不是因为启动后过热。