请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5825M 尊敬的女士们,先生们:
我们计划在未来的产品系列中使用TAS5825M。 我们不想使用连接到Amp的EEPROM,而是将大闪存连接到FPGA。 FPGA应从闪存加载配置,并通过I2C将其发送至Amp。 现在,我已经使用PPC3软件生成了一个.eeprom和.cfg文件。 遗憾的是,这些文件不是二进制文件。 如何将.cfg文件转换为二进制格式? 我真的想避免在硬件中实施脚本解码器。 提前非常感谢。
此致,
M. Werner