This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:PCM1860是否能够使用XLR差分音频线路输入应用

Guru**** 2648695 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860, OPA1632, PCM4201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774768/pcm1860-whether-pcm1860-able-to-use-xlr-differential-audio-line-input-application

部件号:PCM1860
主题中讨论的其他部件: OPA1632PCM4201

您好,先生,

       我们计划将PCM1860音频ADC用于  XLR差分音频线路输入应用。

我们计划将OPA1632用作 PCM1860音频ADC的驱动程序。

PCM1860音频ADC具有2.5V麦克风偏置输出。

我们能否将此麦克风偏置2.5V输出作为OPA1632的输出共模电压?

如果 有更好的部件可用,还推荐我用于XLR差动音频线路输入应用的基于I2S的ADC和前置放大器部件。

此致

Lakshmanan V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmanan,

    输入引脚上的共模电压为AVDD/2 ,大约为1.65 V。 不建议使用运算放大器的共模输出= 2.5V。  


    PCM4201通常在这些情况下使用。请参阅数据表: www.ti.com/.../pcm4201.pdf 



    此致,
    -Steve Wilson