This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:状态寄存器的连续读数

Guru**** 2537780 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765236/tas5825m-contineous-reading-of-status-registers

部件号:TAS5825M

尊敬的女士们,先生们:

在TAS5825M 手册中,它声明如下:“注:建议在将设备置于睡眠或中时,I2C控制端口寄存器发生更改
高z模式。"

这是否仅适用于寄存器写入? 我是否可以在不关闭设备的情况下连续读取状态寄存器? 提前非常感谢。

此致,

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,读取不会更改该值。 没问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在谈论的这些状态寄存器是什么?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如,REG 37h,Reg 38h和Reg 39h。 需要持续检查它们,以确定设备是否正常工作,并在出现问题时向用户发出警告。