This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath TAS5755M增厚板无响应

Guru**** 2460930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MRMTEVM, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764037/purepath-tas5755m-daugther-board-does-not-response

主题中讨论的其他部件:TAS5766MRMTEVMTAS5766M

大家好,

我们在PurePath-CMBEVM-CB RevD主板上具有TAS5766DCA_Ref1子板。 此组合可与PurePath控制台1.16 配合使用,但不能与最新的Pure Path 3配合使用。 我们有一个“TAS5766M_DUAL”程序包,它指的是TAS5766MRMTEVM。 我看到这两块板上使用了不同的AMP包,但那里是否有一个支持PurePath 3 SW的软件包与旧的TAS5766DCA_Ref1子板,或者我们是否必须获得新的TAS5766MRMTEVM?

感谢您的帮助,

Kilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kilian:

    TAS5766DCA_Ref1主板与TAS5766MRMTEVM不完全相同,这就是PPC3 GUI无法使用它的原因。
    我建议您获得TAS5766MRMTEVM。


    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    没有机会使用 TAS5766MRMTEVM的内容在TAS5766DCA_Ref1上闪存EEPROM吗? 因为实际上只有一个I2C连接到相同的IC? 对我来说,这似乎是一个自作自的问题。

    Kilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kilian:

    EEPROM不是真正的问题。

    TAS5766DCA_Ref1最初仅设计用于内部测试,几年前我们仅将其发送给了几个客户。 如果仔细查看其原理图,则TAS5766M的SCK引脚(引脚22)处于浮动状态。 这是它无法与PPC3配合使用的主要原因。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您提供这些信息。 我们将获得一个新的。

    Kilian