This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM4.927万:LM4.927万

Guru**** 2651335 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120, TLV320DAC3101, TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765340/webench-tools-lm49270-lm49270

部件号:LM4.927万
主题中讨论的其他部件:TLV320DAC3120TLV320DAC3101TLV320DAC3100

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在寻找带耳机,扬声器和输出输出的音频放大器,这表明耳机已插入(或者一个放大器,可以在耳机(插入时)和扬声器之间自动切换)。 此放大器必须具有I2C接口来控制音量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anton,

    TLV320DAC3100 (或TLV320DAC3101/TLV320DAC3120,3120,具体取决于您的要求)是一款具有耳机和扬声器输出功能的DAC。
    它还具有用于耳机检测目的的ADC,可以启用中断以进行耳机检测;您可以根据中断更改输出级。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢)