This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:USB至TDM格式的音频IC

Guru**** 2555770 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C, TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774531/pcm2906c-audio-ic-for-usb-to-tdm-format

部件号:PCM2906C
主题中讨论的其他部件: TAS6422-Q1

你(们)好

我的客户正在寻找音频IC来形成以下概念。

我们正在考虑以下块配置。

以下是两个问题:

1.我们正在考虑导出到USB到TDM格式。我正在查看PCM2906C,但PCM2906C似乎不支持TDM格式输出。

那么,是否有适合TDM x3输出的IC?

2.如果TDM输出为1CH并并行连接到3个电源,这是否不是问题?

(对于TI的TAS6422-Q1,将TDM作为源提供给并行连接的两个器件的概念在数据表中, 我已经确认了所述内容)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony:

    遗憾的是,我们的产品组合中没有USB到I2S桥接器。 大多数器件都是USB编解码器,带有USB接口和S/PDIF。 我们会继续评估市场需求,并会因应商机在这方面作出投资。

    谢谢。


    此致,
    Ravi