This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2026D2:音频放大器的输出功率

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/774627/tpa2026d2-output-power-of-the-audio-amplifier

部件号:TPA2026D2

在我们的项目中,我们计划使用 TPA2026D2ZHR音频放大器来驱动3W立体声扬声器。 我们不会对音量使用I2C控制。 在这种情况下,可以从扬声器获得所需的3W输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diwakar,您好!

    欢迎使用e2e。
    您可以使用图17和25来估计获得3W所需的条件。 只有在4欧姆负载下才能实现。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器