This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:如果客户将TLV320AIC3021输出功率提升至2W (具有4欧姆负载),什么是THD+N

Guru**** 2516410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765093/tlv320aic3262-what-is-the-thd-n-if-customer-goes-tlv320aic3021-output-power-to-2w-with-4ohm-load

部件号:TLV320AIC3262
主题:TLV320AIC3021中讨论的其它部件

您好,

   如果客户将TLV320AIC3021输出功率转换为2W ,且具有4欧姆负载,则THD+N是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    在这些条件下,我们没有D类放大器的输出功率规格,因为它超出了建议的工作条件。 此编解码器支持7.2 欧姆D类放大器的最小负载,我们无法保证在这些条件下器件的正确性能或操作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师