This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4192:模式主时钟连接到PCM5142

Guru**** 2460930 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4192, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/764655/src4192-mode-master-clock-connecting-to-pcm5142

部件号:SRC4192
主题中讨论的其他部件: PCM5142

我将SRC4192连接到CS8416和PCM5142,目的是将16位48kHz升采样到24位96 kHz。  两个芯片都处于硬件模式。  我已根据SRC4192评估板创建了示意图  

问题1.

连接到SRC4192 MCKI和PCM5142 SCK的缓冲24.576mhz时钟是否可以同步时钟并提供24位96kHz信号?

问题2.

为了使用外部 24.576mhz时钟获得24位96kHz信号,应按如下方式设置串行端口模式: 模式2低模式1高模式0高或输出端口为主模式,RCKI = 256 FS

随附原理图

感谢youe2e.ti.com/.../2275.upsampling.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    以下是我的意见-

    问题1:对于发送到SRC和DAC的24位/96kHz信号,您一定可以使用24.576MHz XTAL。 但是,由于您可以将SRC上的输出端口作为主端口运行,因此会将SRC中的LRCKO,BCKO和DOUT作为PCM5142的输入。 由于PCM5142可以在3线模式下运行,因此无需主时钟,您只需使用Bck/LRCK和DIN即可运行DAC。

    问题2:是的,您可以设置Mode[2:0]=LHH,因为它将输出端口配置为主端口,并且您将LRCK0和BCKO作为输出来驱动从端口(PCM5142)。

    希望这能澄清问题。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi,
    感谢您的帮助和提醒,5142不需要时钟。